This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:有关重新创建校验和的问题

Guru**** 2525670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020130/ucd90160-issue-regarding-recreating-checksum

器件型号:UCD90160

您好!

关于先前的查询、我们遇到了一个问题、我们必须根据您提供的解决方案重新创建校验和。

在这个问题之后、我们在另一个系统中面临同样的问题、在这个系统中、当我们尝试计算校验和时、计算值不是根据您当时附加的文档中的值、即0x003B7D24。

因此、在这种情况下、请帮助我们进一步操作。

此致、

Rasif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您有当地的 TI 代表吗? 请联系他们、我们可以提供帮助。

    您能否解释一下这是如何发生的? 您是否按照数据表中所述实施 PEC?  计算值是多少?  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我们收到的消息的屏幕截图。 请参阅。

    PEC 是什么意思? 还是指 ECC? 请解释如何实现这一点。

    此致、

    Rasif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PEC 是封装错误检查。 您可以参考 SMBus/PMBus。

    您能否解释一下在进入 ROM 之前已经完成了哪些工作?

    您必须重新加载固件才能解决? 您是否有当地的 TI 支持、他们可以提供支持?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我们收到的错误消息的屏幕截图。 当我们将系统连接到 TI USB 接口适配器并通过 Fusion 工具进行编程时、就会显示这一点。 我们尚未执行任何特定的操作来进入 ROM 模式。 不是、PEC 尚未实施。

    必须了解当地的 TI 支持。

    此致、

    Rasif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请分享您的电子邮件吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的邮件 ID: rasif22@cdot.in

    此致、

    Rasif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我与您共享了一个链接。 请使用 UCD90xxx 器件 GUI ->闪存->更新固件对器件进行重新编程。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    您能否共享文档、以便使用 Fusion Digital 对此进行编程?

    此致、

    Rasif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在上一个帖子中分享了该指令。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1. 打开 UCD9XXX 器件 GUI 工具
    2. 单击“Scan device in ROM mode (在 ROM 模式下扫描设备)”。
    3. 在“Flash”选项卡下,单击“Firmware download”(固件下载)并对给定的.xo 文件进行编程。
    4. 现在按照之前的讨论验证校验和、如果正确、则使用.xml 文件对器件进行编程

    这是否是 Yihe 要遵循的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    除4之外、所有步骤均正确。

    无需验证校验和。 第3步中的固件下载将告诉您结果。

    此致

    Yihe