This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155EVM:VBAT <VBATUVLO 时的行为

Guru**** 2813845 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023410/bq25155evm-behavior-when-vbat-vbatuvlo

器件型号:BQ25155EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25155

您好!

条件:器  件处于低功耗模式、VIN < VUVLO、VBAT > VBATUVLO、因此电池放电 FET 打开、将 PMID 连接到电池。

事件: VBAT < VBATUVLO

  • 事件发生后、通过 PMID 供电的系统关闭。 正确?
  • 在这种情况下、器件  BQ25155本身会发生什么情况?

根据 bq25155.pdf 文档的第10章电源建议中报告 的内容、  

电池电压必须高于2.4V 或 VBATUVLO、以确保 BQ25155正常运行

  •  当 VBATUVLO 设置为2.4V 时会发生什么情况?

但是在 BUVLO 寄存器(地址= 0x16)的描述中、报告了:

  •  当 VBATUVLO  设置为2.2V 时会发生什么情况? 根据上面报告的内容、该器件需要至少2.4V 的电压。

提前感谢您的友好支持。

Riccardo Gaiati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、  

    是的、在 VBAT > VBATUVLO 和 VIN < VUVLO 的情况下、在 VBAT < VBATULO 的情况下、PMID 将关闭。 在这种情况下、BQ25155将关断。 是的、我们建议电池电压高于2.4V 或 VBATUVLO。 如果 VBATUVLO 设置为2.4V、则建议使用高于该阈值的电池供电。 如果 VBATUVLO 设置为2.2V、我们建议高于2.2V。 2.4V 或 VBATUVLO、等等。 器件仍可在高于 BATUVLO 阈值时正常工作。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    非常感谢您的及时、明确答复。

    最后一个问题:当电池电压低于  VBATUVLO 且 BQ25155 关闭时、所有 I2C 寄存器都会获得其默认值。 假设器件连接到充电器(因此 VIN > VUVLO)。 根据我对以下段落的理解,该段不应进入运输模式。 是这样吗?

    再次感谢!

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、  

    在这种情况下、当电池电压低于 VBATUVLO 时、器件将关断。 如果仅在无 VIN 的情况下为电池加电、则在加电时、器件将进入运输模式。 您可以通过使 VIN > VUVLO 或按下 TWITKE1的 MR 按钮来退出运输模式。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero