This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:VFB 输入电流电平如何?

Guru**** 2533790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023332/tps54620-how-about-the-vfb-input-current-level

器件型号:TPS54620

您好!

TPS54620的 VFB 输入电流电平如何? IVFB 就是我要找的。 请参阅以下其他器件数据表的屏幕截图。谢谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tess、

    在 室温下、TPS54620的 VSENSE 输入电流约为10nA。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bolurian、

    基于我的理解、有一个典型值和最大值。 您能帮助验证其最大值吗? 谢谢。

    此致、

    陈苔丝

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tess、

    您是否需要在室温或125°C 时达到最大值?

    工作温度范围是多少?

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bolurian、

    我需要室温和125度下的最大值。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tess、

    我们在数据表中没有此参数、因此没有进行深入研究来了解绝对最大值。

    但根据数据、我的室温泄漏电流应小于10nA、在125°C 时泄漏电流应小于30nA。

    此致、

    Yitzhak Bolurian