This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:BQ25611D VQON 电源

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022149/bq25611d-bq25611d-vqon-supply-source

器件型号:BQ25611D

大家好、团队、

BQ25611D 数据表显示 VQON 由 VBUS 减2二极管压降 VBAT 减1二极管压降供电

我的问题是何时来自 VBUS何时来自 VBAT。 我在数据表中找不到说明、请帮助澄清。

背景:我的客户在/QON 引脚上添加了一个 TVS,其工作电压为5V。 有时会发现电视坏了。

输入 VBUS 电压为12V。 客户在仅电池模式或充电模式下测试/QON 电压引脚、VQON 大约为3.7~3.8V、不会超过5V。 因此、请引出上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当只有电池时、VBAT 支持/QON 电压。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 板上的测试、当输入 VBUS=12V 或9V、/QON 实际电压为3.9V 时、无法匹配数据表定义 Vqon=VBUS-1.4V (两个二极管压降)、并钳位到6.5V。 数据表错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    d/s 上的原理图是/QON 内部电路的简化演示、该电路实际上包括二极管和开关等 因此/QON 引脚电压不一致。 您的观察结果是正常的。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    那么、在客户的 PCBA 中、当输入 VBUS 为12V 时、/QON 电压在某些情况下是否会超过5V、然后刺穿 TVS?

    谢谢。

    Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、

    在更糟糕的情况下、它可能超过5V。 但它具有6.5V 的内部电压钳位。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    最坏的情况意味着什么? 是芯片规格的分散还是什么外部条件? 例如,是由于不同的工作模式还是不同的电池电压?

    谢谢。

    Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    QON 上的电压是 VBUS 或 VBAT 的函数、如果 VBUS 上升、QON 也会上升、但它会钳制在6.5V。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    感谢您的帮助、当 VBUS 为12V 时、我的 EVM 上的/QON 电压测试结果为3.9V、我只是不了解电压在什么条件 下会超过5V。 它在不同的芯片中是不同的。

    谢谢。

    Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    VBUS 的最大输入电压高于12V、VBUS 上的电压越高、QON 就越高。

    此致、

    Wyatt Keller