This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:在3A 电流下运输无法充电

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023375/bq25303j-ship-fails-to-charge-at-3a

器件型号:BQ25303J

您好!

我们最近开发了一个充电电路来为6Ah 3.7V 锂离子电池充电。 目标是以3A 为其充电。 我们在电路中使用 BQ25303J。 5V 电源由3A USB-C PD 充电器提供。 遗憾的是、到目前为止、我们无法看到电池中被压入的电流超过1A。 我们正在寻找解释、请找到所附的原理图和 PCB 板的部分(请注意、IC 下方的大孔中填充了焊料、用于手动组装。 电池通过 BQ25303J (U8)左下角的 JST 连接器(J7)进行连接。 电感器 L1参考: https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/ut/detail?pn=NRS5024T1R0NMGJV%20&u=M

原理图中也未提及 JP7、但仅用于连接故障检测电路的外部开漏输出。 它当前处于打开状态、因此对研究过的电路没有影响。TH1也通过 TH1 JST 连接器连接、它是一个103TO-4热敏电阻、在我们进行测试时其值约为9.4k。

我们还在充电期间测量了示波器上的电流迹线。 在此测量期间、将0.22欧姆的分流电阻器与电感器串联、短导线 AWG 24为1cm (可能对测量产生小影响、但不会产生任何电流)。

电源本身不是原因、我们甚至使用实验室电源进行了一次测试、以确保它不会成为瓶颈。

您能不能看一下这个吗? 您是否看到此行为的原因?

提前感谢您的参与和帮助。

此致、

Emanuel Arnold 电子专家

瑞士阿特拉

原理图:  

线圈上的电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    您是否可以测量 IC 的结温? 此外、您在 IC 的 PMID 引脚上测量的输入电压是多少?