This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730EVM:BQ25730EVM 关于

Guru**** 2535310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020476/bq25730evm-bq25730evm-about

器件型号:BQ25730EVM

你(们)好

让我向您提出几个问题

即使电池连接到 EVM 板且未连接到 VSYS、也会消耗功率。

  适配器未连接且无法正常工作时是否可以防止功耗?

即使设置了 i2c、也不会充电。
 如果我接收适配器24V 2.5A 输入、并且希望电池为2节电池的 VSYS 9V、如何设置 i2c?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seung Woo、

    感谢您的联系。

    1、为了保持 IC 的运行、仅在电池条件下会消耗功率。 但是、您应该能够实现极低的静态电流(~22uA)。 您需要断开 J8连接 才能实现这一目的。 该路径 还用于为与充电器无关的电路供电。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012238/bq25713-bq25713-low-power-mode 

    2.您的电池电压是多少?您将什么用作电池(实际的电池、仿真器或其他电池)? 对于2节电池设置,充电电压默认为8.4V。要实现最小系统电压, 您可以访问并更改 VSYS_MIN()寄存器。  

    您是否还可以读取 ChargerStatus()以查看是否有任何保护/故障处于活动状态? 希望这能让我们了解您的设置不充电的原因。 通常、使 EVM 设置正常工作不会太困难。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输入使用24V 2.5A 适配器、I2C 设置如下。 

    但它不充电。 您能告诉我原因吗?
      e2e.ti.com/.../bq25730_2800_chg_5F00_ok_2900_.txt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seung Woo、

    我查看了寄存器列表。 这里基本上还可以,但我发现了一些奇怪的地方。

    您的图片和 I2C 设置中不会添加任何内容。 您在捕获此 I2C 设置时是否加载了系统输出? 我浏览了寄存器值、我发现了以下内容:



    适配器存在、但它位于 IINDPM 中。 当器件处于 IINDPM 状态时、它会将负载优先于充电、因此您不会看到它在充电。 所有电源都将进入 VSYS 上的输出负载。  

    我还注意到您的输入电缆非常薄、建议更换为更大的电缆进行电源测试。

    您能否尝试使用台式输入电源和直流负载作为电池来辅助调试? 请按照 EVM 说明操作充电器、然后再移至 实际适配器+实际电池。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluucb9a/sluucb9a.pdf?ts=1627309072847&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 




    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    但 在没有连接到 VSYS 的情况下进行测试。

    我是否需要如 EVM 数据表中所示在 JP4和 JP2上连接跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seung Woo、

    现在可以使用出厂设置:



    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phengzhao:

    你好,这是 Chase,和 Seung Woo 一起处理这个问题。

    正如承佑所说,VSYS (J6)上没有负载。 在这种情况下是否有可能?

    此外、充电器状态的屏幕截图显示充电器处于预充电状态、但电源似乎没有任何电流消耗。

    您是否能想到出现此症状的原因?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    你们是否遵循了 EVM 说明、但仍然无法执行? 请先使用台式电源和直流负载进行测试。 确保跳线设置与使用的设置相对应(例如、直流负载电压范围与电池单元设置一致)。 确保未安装 JP6。

    如果大家仍然无法使其正常工作、 请:

    请告诉我您的输入电压、直流负载电压
    2.再次发送寄存器设置
    3.让我知道您的跳线设置。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果在 i2c 设置设置为默认值时连接适配器、则适配器将在 IINDPM 中连接。 为什么是这样? 

    输入电压10V

    3. JP2、JP3 (3-4)、JP8跳线打开
    e2e.ti.com/.../BQ25730default.txt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seung Woo、

    根据我使用 EVM 的经验、我想说 EVM 的工作不应如此困难(如果是定制设计、会有所不同)。 我怀疑这是损坏的电路板。 电路板是否有可能损坏? 您还可以尝试其他 EVM 吗?

    我明天将进入实验、将 EVM 置于与您相同的条件下、并为您确认、我将测试以下内容:

    VIN = 10V
    VBAT = 7.8V 时的电池仿真器

    EVM 上的默认 JP 设置


    默认 I2C 设置、只需更改最小值即可启用充电。

    我明天会告诉你。 给您带来的不便、我深表歉意。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seung Woo、



    我使用4象限电源在 VIN = 10V、VBAT ~ 7.8V 时进行了测试(以模拟电池)。

    我使用了默认跳线设置(如图所示)和默认寄存器设置。

    我只更改了2个寄存器:

    1、禁用看门狗定时器
    将充电电流从0A 修改为1A

    它会收费。

    然后、我在将 VBAT 引脚连接到 CV (~7.8V)模式下的直流负载而不是4象限电源的情况下进行了另一项测试。 我在直流负载端子上添加了一个100000 uF 电容(因为电池是一个巨大的电容)以模拟电池、并且能够将电流灌入直流负载。 只有2个寄存器更改是禁用看门狗并修改充电电流。

    我建议:

    1.用大电容尝试一下,看看它是否有用。 您可以使用电池尝试、但电池是高能量 储能器、在完全了解充电器操作之前、有风险这样做。

    2.获取另一个 EVM。

    设置正常、我确信 EVM 工作正常。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭赞:

    感谢您的支持。

    我们将获得另一个 EVM、并如您所述再次对其进行测试。

    我将回复此主题有关结果的内容。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase ,Seung Woo,

    是的、这应该是最好的方法。 请从直流负载而不是电池开始、以帮助了解 EVM 的运行。 我还建议对工作台电源进行电流限制、以便进行初始测试。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”