This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:我们是否需要频繁更新 Qmax?

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023191/bq40z60-do-we-need-to-update-qmax-frequently

器件型号:BQ40Z60

您好!

在我们当前的应用中、我们没有太多时间让系统获得有效的 OCV 读数、因为系统必须在需要时随时准备就绪。 一旦电池已定期更新 Qmax (不是来自快速 Qmax)、我的问题是:

  1. 我们是否仍然需要频繁更新 Qmax?
  2. 是否 有任何可能导致 Qmax 变化的因素、因此我们需要频繁更新 Qmax?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qmax 因电池老化/老化而变化。 如果您已完成初始 Qmax 学习、则监测计将在该时间准确报告。 如果 Qmax 随后发生变化、并且监测计未获得有效的 OCV 读数、则监测计仍会根据旧的 Qmax 进行报告。 这会导致更高的误差并影响精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有最佳实践、我们应该根据我们的案例更新 Qmax 的频率? 因为我们的设备可能无法经常到达 VCT、因此我们的用例是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    对于每个周期的 OCV 读数、建议至少休息一会。 在温度受控的环境中、降级是渐进的、因此 Qmax 会缓慢变化。 如果电池组暴露在导致 Qmax 更快变化的条件下、那么几个周期内不获取 OCV 读数将是精度方面的一个问题。