This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202H:热效率

Guru**** 2378500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023206/lmz14202h-thermal-efficiency

器件型号:LMZ14202H

你(们)好。

我设计了由 LMZ14202H 提供的直流/直流降压转换系统。   

在 LMZ14202H 数据表中、 有热降额反向输出电流(表示点为2A)图。

数据中的输出电流开始降低约80度或更多。 之前温度没有下降。 这是否意味着效率在80度后会随温度而变化? 或者图片是否意味着最大容量会随温度而变化?

此外、在0.2A 的极小负载下、我能否获得有关效率随温度变化的信息?

此致、

你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、NS:

    降额将确保 IC 温度等内部热点不超过 特定 温度。 但效率仍会随温度而变化、较高的温度会产生较低的效率、但当温度上升到80度 C 时、为了保持内部热点不超过其最大限制、我们建议客户降低电流以保持功率损耗不变。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel。

    非常感谢您的回答。

    我想我在检查您的后需要再检查一下。

    我认为没有问题、因为与 IC 允许的负载(大约2A)相比、线路末端负载仅使用非常低的电流(小于大约0.2A)。   在我检查您的答案后、我认为即使 在这个低负载下、我也必须通过降额来保护 IC、这是对的吗?

    此外、是否有任何数据可供我根据温度检查效率变化量? 我认为、在非常低的负载下获得数据会很好。 如果您无法提供、请告诉我。

    我还有一个问题。 如果效率因温升而降低、是否有自动关断功能来保护 IC 本身?

    此致。

    你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Namisk:

    我认为您无需在轻负载条件下保护 IC、如果电流低于任何温度下的降额电流、则模块中的所有组件温度都是安全范围。

    我在轻负载时没有效率数据、但您可以从 wenBench 获取仿真数据。 对于热性能、功率损耗是关键、而不是效率。 假设在42V 输入电压5V 0.5A 时,模块效率为90%,而5V 1A 的效率为92%,5V 1A 的功率损耗为0.43W,而在5V 0.5A 时为0.27W。  

    IC 将具有 OTP 保护。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel。

    感谢您的回答。 这真的很有帮助。


    由于设计的 PSU 具有足够的容量、我认为即使功率下降增加、也会向 IC 提供足够的功率、而不会出现任何问题。 当在高温下发生异常运行时、 略微降低输出电压即可解决问题。 因此、我将其视为温度和效率的问题。 但是、在查看输出功率和效率之间关系的示例后、似乎与电流问题几乎没有联系。 这是因为、如果有问题的样品的输出电压降低、它将在更高的温度下运行、而不会出现任何问题。

    只有一个样本遇到了该问题、降低输出电压即可解决该症状。 因此,对这一问题的判断是否合理?

    '所述样品的温度功率耗散略高于其他样品的功率耗散。'

    如果您有任何其他意见、请向我提供建议。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Namikik
    我这边再也没有问题了、如果你没有其他问题、我就结束这个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您的回答非常有帮助。 谢谢你。

    我希望你能度过美好的一天。

    谢谢你。

    你。