请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25066 你(们)好。 我的 LM25066有问题。 除了 PMBus 的通信外、电子保险丝工作正常。 我读取的所有寄存器都会提供值0x00。 此外、状态字节、状态字和电压和电流寄存器给出了一个0x00。 只有功能寄存器返回0x90。
另一方面、操作寄存器也起作用、在写入0x00时、efuse 会关闭、通过写入0x80、LM25066会打开。
非常感谢你的帮助。