This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:LM25066 PMBus

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023368/lm25066-lm25066-pmbus

器件型号:LM25066

你(们)好。 我的 LM25066有问题。 除了 PMBus 的通信外、电子保险丝工作正常。 我读取的所有寄存器都会提供值0x00。 此外、状态字节、状态字和电压和电流寄存器给出了一个0x00。 只有功能寄存器返回0x90。

另一方面、操作寄存器也起作用、在写入0x00时、efuse 会关闭、通过写入0x80、LM25066会打开。

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎使用 E2E!!! 感谢您与我们联系。 我们将于周一返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)当您要通过 PMBus 读取特定寄存器并与我们分享时、请捕获 SCL 和 SDA 波形。  还请与我们分享原理图。  

    2) 2)您有 LM25066EVM 吗? 如果是、请从 PCB 中取出器件并将其安装到 EVM 上。 将 FTDI 软件狗与 EVM 和 PC 连接、并使用 PI Commander GUI 查看其是否正常工作。