This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:Webench 仿真

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019581/tlv62569-webench-simulation

器件型号:TLV62569

大家好、

我无法使用 webench 工具、因为输入要求不允许输入电压<14V。

VIN-5V、

VOUT=3.3V

IOUTmax=1A

对于 TLV62569DBV、请提供帮助

此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    我们能够使用以下输入为 TLV62569创建设计并执行电气仿真:

    VinMin=VinMax=5V、Vout=3.3V、Iout=1A

    您能否确认上述输入条件?

    请按照以下步骤创建设计:

    1. 转至: https://webench.ti.com/power-designer/ 并搜索 TLV62569以了解 DBV 封装、然后选择以下突出显示的器件:

               

        输入输入条件并单击 View design TLV62569:

             

    此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Shaheen、

    当您单击 View design 时、会显示以下错误以更改输入。

    请建议。

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidya、

    对于上述条件、Vin=2.5至5.5V、Vout=3.3V 和 Iout=2A。

    由于它是降压器件、对于 VinMin=2.5V、器件不支持3.3V 输出电压。 因此、设计在 WEBENCH 上失败。 请增加 VinMin 电压。

    此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shaheen。