This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62243-Q1:TPS62243-Q1降压转换器仿真

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62243-Q1, TPS62240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023274/tps62243-q1-simulation-for-tps62243-q1-buck-coverter

器件型号:TPS62243-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62240

您好!

 我下载了 TPS62243-Q1 (降压转换器)的 SPICE 模型、并在 Ltspice 和 PSpice 中尝试了仿真。 数据表中显示的 IC 只有5个引脚、但 Spice 模型有一个额外的引脚(Mode 引脚)、即使它被拉高/低或保持悬空、并且没有用于  TPS62243-Q1的 Webench 电源设计器、也会显示错误。  如何纠正该误差、是否有其他方法对其进行仿真?

谢谢、此致、

Nivethitha.D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nivethitha、

    TPS62243-Q1模型基于非汽车器件。 这就是 它显示6引脚而不是5引脚的原因。 您可以将 Mode 引脚连接到 GND、PSPICE 模型将起作用。 我使用 类似的配置运行了仿真、看起来不错。 您可以从 TI.com 下载 PSPICE

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 Output 分享仿真的屏幕截图吗?

    谢谢、此致、

    Nivethitha.D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试在 LtSpice 中对其进行仿真时、我得到的就是这种结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nivethitha、

    我已经使用 PSPIC 模型运行了仿真。 请查找 包含仿真 文件和结果的附件。

    您可以 使用 PSPICE 模型再次进行仿真吗?

    e2e.ti.com/.../TPS62240.zip

     

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    感谢您的回复!

    TPS62243-Q1作为汽车器件提供、此外、您作为仿真发送的器件是 TPS62240。

    对于我们的设计、我们需要固定1.8V 电压 、为此、我们需要仿真来确认它。

    此致、

    Nivethitha.D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tanvee、我得到了输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nivethitha、

    感谢您的确认。

    我要关闭线程。 欢迎随时与我们联系!

    此致、

    Tanvee