This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:禁用时的输出残余电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022908/tps65400-output-residual-voltage-when-disabled

器件型号:TPS65400

大家好、

在基于 TPS65400的设计中、我有4个相同的 DC/DC 级来提供4个多负载。 我需要管理每个负载的电源。

在启用通道的情况下,我获得了正确的输出电压,但当我禁用一个向下拉 ENSWx 引脚的通道时,我发现残留电压足够高,可以略微保持 LED (我测量的电压大约为2V)。

对我来说,这似乎是一种奇怪的行为;对原因有什么想法?

提前感谢

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Ruby 将帮助支持这一功能。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefano

    需要确认的一点是、您测量的是哪个通道的残余电压? 通道是否与禁用 ENSWx 相同? 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruby

    是的、禁用的通道具有残余电压。

    我尝试一个序列、在该序列中启用和禁用每个通道、我发现了相同的行为。  

    启用通道时,输出为正确(即3.3V),禁用通道时,我在无负载的情况下得到大约2V 的电压。

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano

    感谢您的反馈。 当您在没有任何负载的情况下禁用通道时、输出电容器将非常缓慢地放电。 您是否等待了一会、看到输出电压缓慢下降或保持稳定2V?  您是否在1A 或重负载下测试过该电压以查看输出电压? 您的输出电容器也是什么?  如果可能、您是否愿意与我分享您的设计原理图?  

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby 您好,

    我等待一段时间、但输出值在无负载的情况下保持在2V 左右。 我施加重负载(4.7欧姆)、输出压降约为零、但当我移除 回放时、它恢复到2V

    我的问题与此处描述的问题类似:

    (1) TPS65400:禁用软件时输出电压不为0V -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    不幸的是,胎面没有解决办法

    我可以直接将原理图发送给您吗?

    提前感谢

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano

    当然。 您可以通过电子邮件(ruby-li@ti.com)发送原理图。 谢谢。

    BR

    Ruby