请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14020 大家好、团队成员
我知道、高侧 FET 由引导电容器供电。 这意味着、在我们尝试打开高侧 FET 之前、需要对引导电容器充电。
但是、对于 LMR14020等非同步降压器件、我们无法直接控制二极管的导通或关断。 如何在转换器启动期间为引导电容器充电?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Daniel
谢谢! 我在数据表中找到了该部分。 您是否意味着只要启动 UVLO、集成式低侧 FET 就会开启、为启动器充电?
当 LMR14020在极短的时间内断电并再次上电时、LMR14020的输出电容器未完全放电。
如果再挖掘电容器电压高于内部 LDO 输出、充电路径上的电压会更长、我想确保即使在这种情况下、该集成式低侧 FET 仍可以开启、以便为引导电容器充电并解决此问题?