This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:在低输出电压下启动/运行:初级电路电流过高

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020735/ucc256404-startup-operation-at-low-vout-primary-circuit-current-is-too-high

器件型号:UCC256404

您好!

我想我需要熟悉控制器内部工作原理或已解决此问题的 TI 人员的帮助。

谢谢、期待中!!

我正在尝试使用此控制器开发350W LLC。出于各种原因、我们希望最大限度地减小有效串联初级电感。

这意味着、在 Vout 较低的条件下(在启动和异常条件下)、初级电路电流较高的问题甚至更多。

我有一个原型、在启动时显示大约18A 峰值初级电流(VHT = 380V、Vout =低电平、有效串联电感大约为8~10uH、控制器以~590kHz 的频率运行)

对于此应用、18A 峰值有点吓人、但控制器没有将频率推高以降低它。

SS 引脚为低电平~0.6V、但 VCR 引脚在主开关的开关点之前显示-0.9V 至+7.4V 峰值和-0.6V/+7.0V。

当 VCR 交叉(有效)+/- V (SS 引脚)时、我不明白为什么控制器不会更快换向、我认为这是在这些情况下应该做的事情

我能想到的唯一解释是从 VCR 跨越 Vth / VTL 阈值到更改栅极驱动器的传播延迟(请参阅数据表的第7.3.1节)

该传播延迟可能是多少? 它是否在数据表中的任何位置、我找不到它?
最大工作频率的实际(控制器)限制是多少(我注意到最小导通时间为~250ns)?

注:

从 VCR 到0V 的电容为2N7
电源开关是具有极低栅极电荷的 GaN、因此它们不会很难快速驱动

迹线显示了低输出电压下的突发、我认为它由 OCP2终止

UCC2465404的 CH1黄色 VCR 引脚
CH2红色 HB 输出= TX 端子1输入
CH3蓝色 V (Cres)
甲烷绿色 Ipri
D0紫色 HB 门 L

此致、

Paul Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    建议不要将 UCC25640X 软启动后的最大开关频率高于350kHz、因为:

    UCC25640X 的热性能至关重要、因为 IC 内的高侧低侧驱动器会损耗

    2.如果开关频率较高,HO/LO 关断事件的谐振电流较小,可能触发 ZCS 保护。

    我建议您减小 VCR 引脚的下拉电容器。

     从 VCR 跨越 Vth / VTL 阈值到更改栅极驱动器的传播延迟约为100ns。  

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。

    好的、似乎我正在为该应用使用错误的器件、因为在某些情况下、我确实需要在高于350kHz 的频率下运行。

    如果你有任何建议,我将不胜感激

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    很抱歉让您知道,这里没有支持>350kHz LLC 的解决方案。

    云生