This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59208F:有关 TLC59208F 单独控制8个 IO 以及输出高电平或低电平的技术讨论。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59208F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023082/tlc59208f-technical-discussion-about-tlc59208f-control-8-ios-individually-and-output-high-or-low

器件型号:TLC59208F

大家好、

客户目前正在寻找一款可控制8个输入 IO 的 IC!
这8个 IO 应被控制为高电平或低电平。
但客户只具有 I2C 或 UART 的功能
他们是否可以使用 TLC59208F,如果 不连接 LED,如下图所示!

这似乎能够单独控制8个 IO 以及输出高电平或低电平。

我们不知道这个想法是否可行? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    这个想法和初步原理图似乎是可行的。 您能否详细说明在没有 任何 LED 连接到 OUT0-7引脚的情况下、客户希望实现的确切功能? 我想知道这是否是最佳解决 方案、因为0-7引脚的输出是可编程的。

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    谢谢!

    通常、当 I2C 不启动时、OUT0~7应为高电平!

    然后、如果 I2C 被启动、OUT0~7可被选为高电平或低电平

    下面是当前的 SCH、THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、  

    感谢您提供 TLC59208F 的外设原理图。 该设计看起来能够以输出高电平/低电平单独控制8个 I/O。 请告诉我在进行此想法测试时是否出现任何问题。  

    此致、  

    Aaron Bing