请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59208F 大家好、
客户目前正在寻找一款可控制8个输入 IO 的 IC!
这8个 IO 应被控制为高电平或低电平。
但客户只具有 I2C 或 UART 的功能
他们是否可以使用 TLC59208F,如果 不连接 LED,如下图所示!
这似乎能够单独控制8个 IO 以及输出高电平或低电平。
我们不知道这个想法是否可行? Thx

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.