This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:即使在完全放电和欠压之后也会出现看门狗问题吗?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021476/bq40z80-will-there-be-a-watchdog-problem-even-after-full-discharge-and-undervoltage

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

BQ40Z80 7S 设计方案、

当电池处于 SOC 0%时、IC 工作异常。 具体性能类似于 IC 的恒定复位、这与在分流后无法激活的现象相同。 CHG 和 DSG 均处于关闭状态、无法充电和放电;

当测试重新开始时、发现如果在 SOC 为0%或电池电量低(约为17V-24V)时重置电池、则会出现这种想象力、无法退出。 但是、以>24V (SOC≥1%)的电压重置或打开电池电源是正常现象、不会发生上述现象、这证明 IC 未损坏。

这种情况是否也是由看门狗引起的? TI 说、将发布新固件来解决看门狗问题。 有新消息吗?

TI 工程师、您是否遇到过类似的情况? 如何处理? 你有更好的建议吗?

这一方案得到广泛使用,我期待你的答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jianhang、

    您能否对您看到的内容进行一点澄清? 器件是否在低 SOC 时持续复位? 您的意思是在关机后无法激活它? 充电和放电 FET 是打开还是关闭?

    根据您的描述、此处的看门狗错误似乎是一个问题。 我将与固件团队交谈、看看他们是否有可用的发布日期。 请注意、不再正式支持将此器件用于7S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建昌

    我与固件团队交谈、他们说第三季度末至第四季度初是一个焊球发布日期。 但是、新固件不支持7S 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉邮件垃圾邮件、但您能否附加.srec 文件? 固件团队希望仔细检查几个参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当器件处于 SOC0%时、BQ 接口显示保持复位。 这种现象与2.7V 关断后无法激活类似、CHG 和 DSG 始终位于关闭的 state.e2e.ti.com/.../BQ40Z80_2D00_SOC0_25002D00_cant-open-DSG-and-CHG_2D00_2021_2D00_7_2D00_27.loge2e.ti.com/.../BQ40Z80_2D00_SOC0_25002D00_cant-open-DSG-and-CHG_2D00_2021_2D00_7_2D00_27.zip 中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我会在您的 TI 工程师的帮助下解决此问题 problem.e2e.ti.com/.../BQ40Z80_2D00_0_2D00_04_2D00_R00_2D00_2021_2D00_7_2D00_24.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    附件是"我的日志"的数据、您可以查看。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jianhang、

    是否可以尝试将 Max Simulation iterations 寄存器设置为20或25、并查看其中的任何一个值是否可以解决您的问题? 该寄存器应位于 Gas Gauging > IT Cfg 下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您的建议、
    我根据您的建议对其进行了测试。 我将 Max Simulation iterations (最大模拟迭代次数)设置为25,但它不起作用,但将其设置为20可以起作用。
    但在我继续测试的过程中、我发现如果扫描每隔两秒或每隔两秒进行一次扫描、那么在退出异常之前、这种现象仍然存在至少5分钟或更长时间。
    我尝试每四秒扫描一次、或不扫描一次、这是有效的、可以正常通信。我不知道为什么扫描会影响这一点。
    上述问题是否由看门狗引起?看门狗是否会导致更多问题?
    如果 BQ40Z80的新固件无法解决看门狗问题、则如何解决已使用项目的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jianhang、

    BQStudio 中的扫描和自动刷新功能可能会中断与监测计的通信。 最好在发送命令时关闭这些功能、如果在完成发送时需要重新打开扫描、

    您所面临的最初问题很可能是由于看门狗造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢 您的建议和回答。