This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:开关上的波形看起来是振荡的

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22676, TMS320F28069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022176/lm22676-waveform-at-switch-seems-to-be-oscillating

器件型号:LM22676
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该器件在轻负载条件下是否正常? 如果是、正常情况下、当电感器电流变为0时、电感器将与二极管和内部 MOSFET 的寄生电容器谐振

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、有一个小负载、即我正在驱动 PIC18F45k50、由于我已将分压器设置为3.2V 直流、电压似乎很好。
    我在另一个电路上放置了一个用于驱动 TMS320F28069 MCU 的 LM22676、但当我将输入电压增加到7伏以上时、LM22676会短接至7伏以下、从而实现完美的3.2伏输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说高于7V 输入、LM22676输出是否异常? 您能否分享原理图、PCB 和异常 SW 波形?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM22676的输出电压高于6.8-7V。 输出为稳定的3.2V。无异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zenith:

    您能否共享原理图? 您是否测试了 EVM 板或检查了原理图和 EVM 远程信息处理之间的差异?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有一个问题是二极管 D49、您是否按照数据表8.1.2的建议使用了该二极管?