This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:工作说明

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022759/bq25895m-working-clarification

器件型号:BQ25895M

充电 IC BQ25895M 是否无需任何软件即可工作。 当前、我们计划使用此 IC 为电池充电、并从 IC 的 PMID 引脚为 OTG 电缆供电。 我们假设、在默认模式下、充电 IC 无需任何软件即可工作。  

请告诉我我们的假设是否正确。

根据数据表(器件功能模式)的第31页、我们假设该充电 IC 无需任何软件即可工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅8.2.7.1自主充电周期、电池充电已启用(CHG_CONFIG 位= 1 -默认值且 CE 引脚为低电平)、该器 件可在器件默认充电设置下自主完成充电周期、无需主机参与。 请检查 d/s 上的寄存器映射中列出的默认设置、并查看默认设置是否适合您的应用和使用的电池。

    8.3.1 d/s 上的主机模式和默认模式也表示该器件是主机控制的充电器、但它可以在没有主机管理的情况下以默认模式运行。 在默认模式下、该器件可用作无主机或主机处于睡眠模式的自主充电器。 上电复位后、器件以默认模式启动、看门狗计时器过期或默认模式。 所有寄存器均处于默认设置。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    OEM 表示担心、通过论坛解决这一问题需要太长时间。  他们想打电话进行讨论。  您能否在 TI 系统中的 Shawn Waymire 向我发送电子邮件、以便我们支持此申请以获得解决?  我还可以转发该电子邮件字符串。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    当然。 让我们通过其他渠道解决问题。 螺纹被视为闭合。

    谢谢、

    宁。