This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:BQ2980 OCD/SCD 恢复

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022647/bq2980-bq2980-ocd-scd-recovery

器件型号:BQ2980

大家好、

如何在无法移除放电负载时从 OCD 或 SCD 恢复 BQ2980?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    BQ2980数据表的表8-1介绍了 OCD/SCD 恢复。   充电器需要将电池组的电压提高到接近正常水平。  如果 OCD 或 SCD 条件仍然存在、则充电器可能无法恢复。  如果负载保持在故障水平、但充电器可以克服该故障水平、则当移除充电器时、BQ2980将返回 OCD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM、

    因此、如果无法移除负载、则无法从 OCD/SCD 恢复100%成功。 对吧?

     PACK 和 VDD 引脚之间的内部灌电流工作原理是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    这取决于不可拆卸负载的特性、但基本上正确的是、OCD/SCD 每次连接负载时都可能无法恢复。

    假设您的系统具有带 A10 m Ω 感应电阻器的 BQ298000、并且消耗的正常负载为100mA、1mV 不会导致过流。  但是、如果它进入某些工作模式、在9mV 下消耗900mA 电流并保持不变、它将超过8mV OCD 阈值、并将出现 OCD 故障。  900mA 负载会拉低 PACK+和 PACK 引脚电压。  该器件将启用 8uA 至24uA 的 IPACK-VDD 灌电流。  如果无法移除的负载(残余负载)看起来像高阻抗、或者可能只是一个足够长的电容来使器件上拉 PACK、则器件将从 OCD 中恢复。  如果系统保持 直流负载、防止电池组电压在 trhe BAT 的400mV 范围内上升、则可能会消耗来自电池组引脚的24uA 电流、器件将无法恢复。  需要使用充电器来克服剩余负载。