大家好、
如何在无法移除放电负载时从 OCD 或 SCD 恢复 BQ2980?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yucing、
这取决于不可拆卸负载的特性、但基本上正确的是、OCD/SCD 每次连接负载时都可能无法恢复。
假设您的系统具有带 A10 m Ω 感应电阻器的 BQ298000、并且消耗的正常负载为100mA、1mV 不会导致过流。 但是、如果它进入某些工作模式、在9mV 下消耗900mA 电流并保持不变、它将超过8mV OCD 阈值、并将出现 OCD 故障。 900mA 负载会拉低 PACK+和 PACK 引脚电压。 该器件将启用 8uA 至24uA 的 IPACK-VDD 灌电流。 如果无法移除的负载(残余负载)看起来像高阻抗、或者可能只是一个足够长的电容来使器件上拉 PACK、则器件将从 OCD 中恢复。 如果系统保持 直流负载、防止电池组电压在 trhe BAT 的400mV 范围内上升、则可能会消耗来自电池组引脚的24uA 电流、器件将无法恢复。 需要使用充电器来克服剩余负载。