This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:升压输出不工作

Guru**** 2575435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561, LM5122, LM5170, LM51561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021312/lm51561-q1-boost-output-is-not-working

器件型号:LM51561-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51561LM5122LM5170

您好!

客户按照以下规格配置了原理图。  但是、没有输出。

我认为 WEBENCH 测试是不可能的。

是否可以使用 LM51561产品实现?

请推荐可能的产品。

规格:  

拓扑升压

输入电压 :典型值12V (6V ~ 18V)

输出电压:48V  

Iout:连续10A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho SR、

    感谢您考虑 TI 解决方案。 您能否澄清一下问题到底是什么?  Webench 无法创建设计、也无法进行仿真、或者您的客户有一个不会产生 Vout 的硬件电路?

    根据您的以下规格、LM51561不适合在10A 电流下支持48V 输出电压、因为在没有过多散热器的情况下、您很难找到能够处理10A 负载的二极管。  相反、您应该考虑 四相 LM5122同步引导解决方案。

    https://www.ti.com/tool/PMP7979 是一款适用于250W 的双相设计、您可以将其扩展为四相设计以支持您的480W 应用。  您可以在  https://www.ti.com/tool/PMP7944上找到四相参考设计

    您还可以考虑使用 LM5170。  标准 LM5170EVM 可支持700W: https://www.ti.com/tool/LM5170EVM-BIDIR?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches。  它是一个双向电路、但您可以将其用作升压电路。  您将需要移除断路器功能。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    向客户交付了两个解决方案。

    LM51561-Q1问题

    输出为12V、如波形所示。

    Q1) 48V 未输出→我发送给您的电路配置是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho SR、

    波形表示器件检测到过流情况、然后尝试重新启动。 这可以在软启动波形上看到:缓慢增大、然后重置为零、稍后器件再次启动。

    您可以尝试对感应电阻器上的电压进行示波器截图。 过流会在该电压达到100mV 电平时触发。

    您是否仍以10A @ 48V 的输出电流为目标?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    客户解决了48V 输出问题。

    原因是其他连接的电路。

    如果 LM51561能够根据要求运行、我们将继续使用它。

    如果您不满意、请指导我们解决可能的问题。

    要求:

    直流/直流转换器电源规格:

    -最大2kW

    -连续:480W (10A@48V)

    -峰值:2kW@1ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho SR、

    正如我提到过的、LM51561不是480W 直流和2kW 峰值的合适器件。  请考虑 LM5170。

    谢谢、

    Youhao