主题中讨论的其他器件:LM51561、 LM5122、 LM5170、
您好!
客户按照以下规格配置了原理图。 但是、没有输出。
我认为 WEBENCH 测试是不可能的。
是否可以使用 LM51561产品实现?
请推荐可能的产品。
规格:
拓扑升压
输入电压 :典型值12V (6V ~ 18V)
输出电压:48V
Iout:连续10A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户按照以下规格配置了原理图。 但是、没有输出。
我认为 WEBENCH 测试是不可能的。
是否可以使用 LM51561产品实现?
请推荐可能的产品。
规格:
拓扑升压
输入电压 :典型值12V (6V ~ 18V)
输出电压:48V
Iout:连续10A
您好、Cho SR、
感谢您考虑 TI 解决方案。 您能否澄清一下问题到底是什么? Webench 无法创建设计、也无法进行仿真、或者您的客户有一个不会产生 Vout 的硬件电路?
根据您的以下规格、LM51561不适合在10A 电流下支持48V 输出电压、因为在没有过多散热器的情况下、您很难找到能够处理10A 负载的二极管。 相反、您应该考虑 四相 LM5122同步引导解决方案。
https://www.ti.com/tool/PMP7979 是一款适用于250W 的双相设计、您可以将其扩展为四相设计以支持您的480W 应用。 您可以在 https://www.ti.com/tool/PMP7944上找到四相参考设计。
您还可以考虑使用 LM5170。 标准 LM5170EVM 可支持700W: https://www.ti.com/tool/LM5170EVM-BIDIR?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches。 它是一个双向电路、但您可以将其用作升压电路。 您将需要移除断路器功能。
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi