尊敬的 Sirs:
下面是有关设计 UCC2897A 的一些问题。
请帮助输入您的意见和建议。
所附 为原理图和波形。
问题是:
正如数据表所 示、0.5V 的含义是什么? VMAX? Vrms? 或 Vpeak 到 Vpeak?
对于逐周期保护、一旦达到电流限制、它将降低输出电压、然后重试、对吧?
2.对于 Vsense 波形、是否可以进行微调?
变压器规格。 如下所示。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sirs:
下面是有关设计 UCC2897A 的一些问题。
请帮助输入您的意见和建议。
所附 为原理图和波形。
问题是:
正如数据表所 示、0.5V 的含义是什么? VMAX? Vrms? 或 Vpeak 到 Vpeak?
对于逐周期保护、一旦达到电流限制、它将降低输出电压、然后重试、对吧?
2.对于 Vsense 波形、是否可以进行微调?
变压器规格。 如下所示。
谢谢。
尊敬的 Peter:
为电流感应提供的电压值是峰值阈值、这意味着如果达到电流感应阈值、如果在软过载条件下运行、输出电压将缓慢下降。 在过载情况消失之前、转换器将一直尝试。 这是逐周期发生的、因此响应应在单个 PWM 周期内。
对于您显示的波形、如果您使用示波器探针直接在电流感应电阻器上进行测量、请确保您使用了正确的测量技术。 确保您未使用示波器探头的飞地引线、但使用的是"尖头和桶形"示波器探头测量技术、如下所示。
更重要的是电流感应信号在 IC 引脚上的样子。 使用我在下面建议的相同测量技术、并直接在电流感应滤波电容器上进行测量。
此致、
Steve M
Peter、
恒定电流意味着典型的 CS 阈值为0.5V。 电流将随着负载阻抗的降低而增加–总阻抗是输出电感器 Lo 和负载(电压 Vout)。 在 Vout = 0 (短路条件)的极端情况下、LO 是反射到初级侧的唯一阻抗、CS 阈值为0.5V。 然后电流处于可估算的最高“恒定”电流。
发生这种情况时、另一个因素是如果 CS = 0.75V 阈值可被触发、如果是、则运行将处于断续模式、这意味着 UCC2897A 将停止脉冲、SS 将放电并重新充电至软启动电压、 然后重新检查是否触发 CS = 0.75V。 如果是、重复或如果不是、控制器可能会进入逐周期(C-B-C)或正常运行、具体取决于负载条件。
您使用的负载类型也会影响转换器行为。 如果您使用的是电子负载、请尝试使用 CC、然后可能尝试使用 CR 模式并观察差异。
您提供的 VIN、VOUT/IOUT 参数均可在 UCC2897A 的范围内轻松实现。 下面是 与 您提供的规格接近的 UCC2897A 参考设计的参数筛选列表。
Steve