图中显示了我们设计的原理图。 充电电压为12V、电池电压为8.4V (两节串联电池)。 我们的问题如下:1. 当电池放电至低于6V 的电压时、BQ25306将不会充电,充电电流始终为0mA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经验证了器件的架构、并在 Q1上感测到35mA 的涓流充电电流。 如果您在 PMID 上有负载、那么您看到的行为是预期的、因为在 VB35mA <VBAT_SHORT. 时、RBFET 上的电流感应会尝试将电流调节到35mA 要解决此问题并实现系统唤醒、您需要通过添加 PFET 实现外部 PowerPath。 您可以参阅第 10.2.2节"具有外部电源路径的典型应用"
您好!
是的、它应该直接通过 VBUS。 这样、当适配器被连接时、它可以直接为 SYS 供电并通过 IC 为电池提供涓流电流(Q1 FET 将只感测到这种方式的涓流充电电流)。 风险是适配器未连接、因为电池将尝试提供 SYS 负载、这对于深度放电电池很危险。 但是、这种风险也与 PMID 之外的风险相同。
请注意、由于路径不再通过 RBFET、RBFET 的体二极管无法用作反向阻断二极管。 您将需要考虑在到 SYS 的 VBUS 路径中使用外部二极管。