This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306 CANn#39;t CHARGE

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021013/bq25306-bq25306-cann-t-charge

器件型号:BQ25306

图中显示了我们设计的原理图。 充电电压为12V、电池电压为8.4V (两节串联电池)。 我们的问题如下:1. 当电池放电至低于6V 的电压时、BQ25306将不会充电,充电电流始终为0mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      STAT 引脚的状态是什么? 它是否指示充电正在进行、关闭或以1Hz 频率切换?

    您看到的电池电压范围与正常情况一样、是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar,

    我详细描述了我们的情况、

    1.我们以12V 电压充电,电池以8.4V 电压充满电;

    2.当电池放电至6.0V 以下时,它将进入过放电保护,电压输出为0V

    3.然后插入充电器、BQ25306将不会充电、并且不会开始35mA 涓流充电;

    此时 STAT 的状态为低电平、SW 的波形如下图所示、为直流1.0V、REGN 的电压为4.96V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar,

    如果电池电压介于6.5V-8.2V 之间、BQ25306将正常充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过进一步的测试、我发现只有当电池电压低于 VBAT_SHORT 时、BQ25306在这种情况下才不会充电、并且没有35mA 的充电电流。 其他预充电和快速充电是正常的。

    请帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于下降阈值、VBAT_SHORT = 2V。 此功能已经过全面验证。 您的系统中是否有外部电量监测计或保护器? 如果该外部器件具有一个欠压锁定电压、路径通过该电压断开连接、则可能会出现问题。 您是否在评估板上测试了配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有添加外部电量监测计或保护器

    我们实际上使用1.27V 电池进行充电、充电电流为0mA、STAT 为低电平、2小时后 STAT 开始 以1Hz 频率切换  

    2.我们切换到使用2.5V 电池充电,充电正常,充电电流为75mA;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开下游系统的 PMID 电源。 此时、当电池电压为1.27V 时、充电电流将为30mA。

    但我们的设计必须与适配器兼容才能直接启动机器、是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果系统负载太大、适配器无法提供30mA 的短路电流、这将是不够的。 当电池放电时、这种方法会对系统负载造成危险、因此很低。 如果系统负载处于活动状态、并且适配器已卸下、则电池将为系统负载供电。 当电池放电过低时、提供放电电流为 PMID 上的外部系统负载供电是危险的。 系统架构是否不能使电池放电到如此低的水平? 最好包含一个具有欠压锁定功能的保护器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这就是问题所在。 电池具有过放电保护。 当电池放电低于5V 时、它将进入保护模式、然后输出电压为0V。 此时、bq25306没有30mA 的电流来激活电池、因为 PMID 为系统供电、因此电池永远无法恢复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      让我在 EVM 的实验中测试该配置。 您的应用中来自 PMID 的负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经,了该 Δ I 当 PMID 电流超过30mA 时、BQ25306将不会充电、它的电流应该受到 VBUS 输入上第一个 MOSFET 的限制。 我们的系统负载大约为500mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我已经验证了器件的架构、并在 Q1上感测到35mA 的涓流充电电流。 如果您在 PMID 上有负载、那么您看到的行为是预期的、因为在 VB35mA <VBAT_SHORT. 时、RBFET 上的电流感应会尝试将电流调节到35mA 要解决此问题并实现系统唤醒、您需要通过添加 PFET 实现外部 PowerPath。 您可以参阅第 10.2.2节"具有外部电源路径的典型应用"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们当前的设计与 第10.2.2节的典型应用相同,请参阅 schamatic 附件 befor。

    典型应用不会出现此问题。

    我们的当前设计与典型应用相同、请参阅之前的原理图附件。 如果系统电源不是通过 PMID 而是直接通过 VBUS 供电、这是否可行?

    对于典型应用、只需断开 PMID、然后直接连接到 VBUS、其他引脚保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      是的、它应该直接通过 VBUS。 这样、当适配器被连接时、它可以直接为 SYS 供电并通过 IC 为电池提供涓流电流(Q1 FET 将只感测到这种方式的涓流充电电流)。 风险是适配器未连接、因为电池将尝试提供 SYS 负载、这对于深度放电电池很危险。 但是、这种风险也与 PMID 之外的风险相同。  

    请注意、由于路径不再通过 RBFET、RBFET 的体二极管无法用作反向阻断二极管。 您将需要考虑在到 SYS 的 VBUS 路径中使用外部二极管。