This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24081:无电池 LED 熄灭

Guru**** 2573555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24081, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023260/bq24081-no-battery-led-off

器件型号:BQ24081
主题中讨论的其他器件: BQ24040

你(们)好  

客户正在使用 BQ24081。

但是、LED 运行 与客户规格不同。

LED 在无电池条件下闪烁、我知道这是默认操作。

Q1)是否可以在无电池状态下关闭 LED?

Q2) 如果 LED 熄灭不起作用、请推荐使用关闭无电池 LED 的产品。 与 BQ24081相同的规格是可以的。

规格:1节电池, 充电电压4.2V,充电电流1A 或1.5A

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho SR、  

    1) 1)否、遗憾的是、没有用于调整 BQ24081上的充电状态输出引脚工作方式的选项。

    2) 2) BQ24040是具有1A 充电电流和4.2V 充电电压的选项。 它的引脚分配与 BQ24081略有不同、但当未连接电池时、其充电状态输出引脚/CHG (可驱动 LED)将关闭。  

    此致、

    Garrett