This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:RelaxRCJumpOk 查询

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ40Z50, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022097/bq27426-relaxrcjumpok-query

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ27542-G1BQ40Z50BQ27Z561bq27541-G1

您好、先生、

我想问一下 RelaxRCJumpOk 位电量监测计。
TI 电量监测计 BQ27421或 BQ27426是否具有此位? 如果是、它是 opConfigB 的 bit3吗?
BTW、我是否可以问您、RelaxRCJumpOk 在 TI 电量监测计中的用途/功能是什么?
谢谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这在两个电量监测计中都不是很重要。 您 在哪里看到 了 RelaxRCJumpOk? 我认为我以前在我们的任何监测计中都没有看到过它。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jessica:

     BQ27542-G1怎么样? 该器件看起来具有  继电器 ROSC 跳转

    e2e.ti.com/.../3312069

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您链接的监测计没有此功能、在我们一些更常用的监测计(bq27z561、bq40z50)中、这是 RELEASE_JUP_OK 位。 当监测计处于宽松模式时、该位允许 RSOC 跳转。

    不过、您所指的位在 bq27541-G1中。

    定义:

    启用 SOC 平滑算法后、允许 SOC 在弛豫期间因温度变化而发生变化。

    此致、

    Wyatt Keller