This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25792:为什么在 BAT 引脚上未连接电池(或电池仿真器)时评估模块(EVM)的 SYS 输出会崩溃?

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023437/faq-bq25792-why-does-the-sys-output-of-the-evaluation-module-evm-collapse-when-no-battery-or-battery-simulator-is-attached-to-the-bat-pins

器件型号:BQ25792

EVM 配置为使用具有热敏电阻的电池进行仿真。  移除电池但仿真热敏电阻仍然存在时、充电器会在电池存在时继续更改 BAT。 充电器尝试为电池充电、从而导致过压保护(OVP)事件。  OVP 事件导致转换器暂时关闭、以保护系统、从而导致 SYS 崩溃。  为了防止在移除电池或电池不存在时 SYS 电压崩溃、请提早或在移除电池的同时移除其热敏电阻、或使用接头和分流器禁用 EVM 上的仿真热敏电阻。  或者、当电池不存在时、主机可以禁用充电。