This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于18V 输入 IC、电源电流为15mA、当我将输入电压电源电流升高到24mA 时、在本例中、IC 过热、我不知道电源电流为什么随输入电压增加。

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023380/for-18v-input-ic-supply-current-is-15ma-and-when-i-raise-input-voltage-supply-current-raised-to-24ma-in-this-case-ic-gets-over-heated-i-don-t-understand-why-supply-current-is-increasing-with-input-voltage

器件型号:BQ24616

对于18V 输入 IC、电源电流为15mA、当我将输入电压电源电流升高到24mA 时、在这种情况下 IC 会过热、我不理解电源电流为何随输入电压增加。我还观察到 LOWDRIVE 的同步模式脉冲限制为250nS、这会导致中的损耗 较低的 MOSFET、此时充电电流为全 ICHARGE、我不理解为什么脉宽受到限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、请提供输入电压、PH 电压、输出电压和输出电流的波形。 您的电池电压是多少? 您可以共享原理图吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel