请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24616 对于18V 输入 IC、电源电流为15mA、当我将输入电压电源电流升高到24mA 时、在这种情况下 IC 会过热、我不理解电源电流为何随输入电压增加。我还观察到 LOWDRIVE 的同步模式脉冲限制为250nS、这会导致中的损耗 较低的 MOSFET、此时充电电流为全 ICHARGE、我不理解为什么脉宽受到限制。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于18V 输入 IC、电源电流为15mA、当我将输入电压电源电流升高到24mA 时、在这种情况下 IC 会过热、我不理解电源电流为何随输入电压增加。我还观察到 LOWDRIVE 的同步模式脉冲限制为250nS、这会导致中的损耗 较低的 MOSFET、此时充电电流为全 ICHARGE、我不理解为什么脉宽受到限制。