This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200EVM-001:3D 设计文件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1-EVM12V, LM5145EVM-HD-20A, LM5145, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023016/tps40200evm-001-3d-design-files

器件型号:TPS40200EVM-001
主题中讨论的其他器件: LM5146-Q1-EVM12VLM5145EVM-HD-20ALM5145LM61460

您好 TI 团队

请提供  TPS40200EVM-001的3D 设计文件和机械尺寸

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunaina、

    这是一个较旧的 EVM、因此我们可能没有可用的 PCB 设计文件。

    请考虑改用 LM5145同步降压控制器。 此控制器系列有两种 EVM 设计可供您参考:LM5145EVM-HD-20A 5V/20A/225kHz 和 LM5146-Q1-EVM12V 12V/8A/400kHz (这些设计将 PCB 设计文件加载到适用的产品文件夹中)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个具有12V 输入和3.3V 输出的器件。 建议的器件不适用。 如果有匹配的 EVM、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流要求是什么? 和最大输入电压? 您可以使用具有集成 FET 的降压转换器来实现紧凑、易于设计的解决方案。 请参阅 LM61460 6A 转换器作为示例。

    此致、

    Tim