This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010:使用 LM5010SD 电源方案

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019955/lm5010-use-lm5010sd-power-supply-scheme

器件型号:LM5010

使用与12VDC 和24VAV 兼容的 LM5010SD 电源方案、并提供5V 输出。 现在、12V 输入电源正常工作、24VAV 输入电源解决方案中的电感"发出啸声"、问题出在哪里? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请附上您的 PCB 布局原理图和视图。

    此外、您的负载电流是多少?

    请使用产品页面上的计算器工具测试您的设计、以确保您的设计符合要求

    组件选择正确。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢