This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202H:LMZ14202H 所需的输入/输出电压差规格

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021683/lmz14202h-the-required-input-output-voltage-difference-spec-of-the-lmz14202h

器件型号:LMZ14202H

您好!

我的客户希望在以下条件下使用 LMZ14202H。

 - VIN = 28V、VOUT=26.5V、IOUT=1.5A

 1.当他们在上述条件下运行 WEBENCHRegistered设计器时,会出现错误。

     LMZ14202H 稳定运行所需的输入/输出电压差是多少?

 2.当它们在定制板上测试上述条件时、LMZ14202H 工作正常。

     在这种情况下、客户是否可以忽略 WebBench 错误并使用上述条件?

此致、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为 Webench 提供了一个保守的设计。

    如果您希望在指定的条件下使用此器件、您将执行此操作  

    必须在所有负载和温度条件等条件下非常仔细地对其进行测试

    除非客户保证、否则 TI 不建议忽略 Webench 设计

    他们的设计稳健并满足所有应用条件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的回复。

    是否有任何文档或数据定义 了 LMZ14202H 的最小输入/输出电压差?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在数据表中、我们发现最短关断时间为260ns。  这将设置您的最大值

    根据您的开关频率选择占空比。   

    您可以使用 Webench 通过降低开关频率或使用为您提供设计

    设计公式  。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    客户认为他们需要更改开关频率以根据您的描述配置所需的电压差(Vin-28V、Vout-26.5V)。

    但是、他们发现难以应用数据表中的公式。

    您能否提供一个示例、说明如何针对客户条件应用设计公式?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将研究它、看看可能的情况。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    一些近似计算表明、您需要大约100kHz 的开关频率。

    这需要大约2MEG 的 Ron。  该值太大、100kHz 有点超出范围

    电流量。

    这证实了该器件不是这些条件的理想选择。

    从 Webench 可以看到、它为您的条件创建了许多不同的解决方案;我在这里附加了一个解决方案。

    请使用 Webench 查找适合您应用条件的器件。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../WBDesign510.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    请告诉我们、您估计开关频率为100kHz 的方式。

    客户使用了公式(19)、但情况不同。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    公式19用于最小占空比运行。

    我已附上用于下拉计算的公式以及中的值  

    器件的内部参数。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../dropout1.docx