This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22671:未使用的引脚、

Guru**** 2509705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22671, LM2674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023377/lm22671-unused-pin

器件型号:LM22671
主题中讨论的其他器件: LM2674

大家好、

我的客户计划从 LM2674更改为 LM22671。
但它们不需要软启动和 RT。

是否可以打开 SSpin 和 RTPin?  

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    RT 引脚和 SS 引脚可保持悬空。

    RT 引脚悬空时、器件将以500kHz 的频率进行开关。

    当 SS 引脚悬空时、软启动时间约为500us。

    如果这太短了软启动时间、则谨慎的做法是在 PCB 上保留一个位置

    对于软启动电容器、未来需要它时。

    谢谢