This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:TPS51206的引脚 FMEA 文档

Guru**** 2631765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023235/tps51206-pin-fmea-document-for-tps51206

器件型号:TPS51206

大家好、

我的客户在使用新器件时需要评估异常情况。

您是否有 TPS51206的引脚 FMEA 文档?

填写他们的异常状况列表扩展表将非常有帮助。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Onawa,

    感谢您的联系。  

    我在这里附上了引脚 FMEA 文档。

    引脚编号 名称 类别 短接至下一引脚 开引脚 到 VDD 电源的引脚
    (3.3V 或5V)
    引脚接地
    1 VDDQSNS 模拟输入 (1-2)在典型 DDR 应用中、VDDQSNS 连接到 VLDOIN。  正常工作。   如果 VDDQSNS 开路且引脚电压较低、则 VTT 电压将接近0V。  如果噪声耦合到 VDDQSNS 引脚并在引脚上产生电压、则 VTT 电压将是0V 和 VLDOIN 电压之间的随机电压。   如果 VDDQSNS 短接至3.3V、则 VTT 电压将接近 VLDOIN 电压(VDDQ 电压)。 如果引脚短接至5V、则可能会损坏引脚。    VDDQSNS 对地短路、VTT 电压将接近0V。  
    2. VLDOIN 电源输入 (2-3) VLDOIN 和 VTT 短接。 VTT 电压将上拉至 VLDOIN 电压。   VLDOIN 打开。 VTT 电压为0V。 如果 VLDOIN 引脚短接至3.3V、VTT 电压将是 VLDOIN 电压的一半。 如果 VLODIN 引脚短接至5V、则可能会损坏该引脚。   VLDOIN 对地短路。 VTT 电压为0V。
    3. VTT 功率输出 (3-4) VTT 短接至 PGND。 VTT 电压将为0V。   VTT 引脚断开。 DDR 侧的 VTT 电压为0V。 如果 VTT 引脚短接至3.3V、则 VTT 电压将为3.3V。 如果 VTT 引脚短接至5V、则可能会损坏引脚。   VTT 对地短路、VTT 电压将为0V。  
    4. PGND 电源接地 (4-5) PGND 和 VTTSNS 短接、VTT 电压将接近 VLDOIN 电压。   PGND 引脚断开、VTT 电压将无法正确调节。   PGND 短接至 VDD 电源、器件将关断。 在 VDD 电源上可能会发生 OC。   PGND 对地短路、正常运行。  
    5. VTTSNS 模拟输入 (5-6) nA VTTSNS 引脚断开、将不会正确调节 VTT 电压。 如果噪声耦合到 VTTSNS 引脚、则 VTT 电压可以是0V 和 VDDQ 电压之间的随机电压 如果 VTTSNS 引脚短接3.3V、VTT 电压将接近0V。 如果 VTTSNS 引脚短接至5V、则可能会损坏该引脚。   VTTSNS 引脚对地短路、VTT 电压将接近 VLDOIN 电压。  
    6. VTTREF 模拟输出 (6-7) VTTREF 和 S3短接、VTTREF 电压将等于 S3引脚电压。 如果 S3电压较高、VTT 电压将接近 VLDOIN 电压。 如果 S3电压低、则 VTT 关闭。   VTTREF 引脚断开、DDR 侧的 VTTREF 电压为0V。 VTTREF 引脚电压和 VTT 电压可能不稳定。   如果 VTTREF 引脚短接至3.3V、VTT 电压将接近 VLDOIN 电压。如果 VTTREF 引脚短接至5V、则该引脚可能会损坏。    VTTREF 引脚对地短路、VTT 电压将为0V。  
    7. S3 模拟输入 (7-8) S3引脚短接至 GND 引脚。 VTT 电压关闭。   S3打开、在正常情况下、S3为低电平且 VTT 为关闭。 如果噪声耦合到 S3引脚、则 VTT 可能处于开启或关闭状态。    S3被从外部拉至高电平、VTT 处于开启状态。   S3对地短路、VTT 关闭。  
    8. GND 信号接地 (8-9) GND 引脚和 S5引脚短接。 VTTREF 关闭、VTT 电压将接近0V。   GND 引脚断开、器件无法正常工作。  VTT 和 VTTREF 将不会被调节。   GND 引脚短接至 VDD 电源、器件将关断。 VDD 电源上可能会发生 OC。 GND 引脚对地短路、正常运行。  
    9. S5 模拟输入 (9-10) S5引脚短接至 VDD 引脚。 VTTREF 始终开启。 VTT 电压由 S3引脚决定。   S5引脚断开。 在正常情况下、S5电压较低、VTTREF 关闭。 如果噪声耦合到 S5引脚、则 VTTREF 可以打开或关闭。   S5引脚从外部上拉为高电平、VTTREF 始终处于开启状态。 VTT 电压由 S3引脚决定。   S5短接至接地、VTTREF 始终处于关闭状态、VTT 电压为0V。  
    10. VDD 模拟输入 (10-1) nA VDD 引脚断开、器件关闭。   VDD 引脚短接至 VDD 电源、正常运行。   VDD 引脚对地短路、部件关闭。  

    最棒的

    赵高