This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:TPS549D22

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023266/tps549d22-tps549d22

器件型号:TPS549D22

大家好、

我们需要对所列的问题作出澄清,请尽早更新。

  1. 通过其引脚搭接编程引脚更改 TPS549D22时钟是否需要重新启动?
  2. 通过8位 PMBus 更改 TPS549D22的时钟是否需要重新启动?

注意事项

Raghavendra M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    TPS549D22需要重新启动才能锁存引脚设置编程引脚中的更改。 当器 件的 VDD 引脚在上电时首次达到其 UVLO 阈值时、器件将读取引脚搭接引脚并锁存这些值、直到下一次下电上电。

    TPS549D22无需重新启动即可对其8位 PMBus 进行时钟更改。 这些更改将在向所需的 PMBus 寄存器写入值后不久发生。 如果您希望保留在器件重启期间对 PMBus 寄存器内容所做的任何更改、请注意、需要11h STORE_DEFAULT_ALL 来将操作存储器的内容存储到非易失性存储器中。 这仅是在器件复位时保持对 PMBus 存储器所做更改所必需的。

    此致、

    Alec Biesterfeld