This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24712:推荐的 Cin:Cout 比率?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023293/tps24712-recommended-ratio-of-cin-cout

器件型号:TPS24712

大家好、

我的客户想知道我们是否 有推荐的 Cin:Cout 与  TPS24712之比?
他们需要考虑什么?

他们主要关心的是上电时间、他们不会期望它会影响 Vin 功率(例如 瞬间下降)。

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您与我们联系。 COUT 的值取决于 TPS24712输出端的下游负载。 因此、建议的 CIN 和 COUT 比率不是如此。 但是、最好在 VCC 和 OUT 引脚上提供低阻抗陶瓷电容器旁路。 µF 10nF 至1k Ω 范围内的值。 某些系统拓扑对这些电容器的值不敏感;但是、有些系统拓扑不需要并且需要最小化旁路电容器的值。 当插入时、电容器通过低阻抗电源总线充电时、插件板上的输入电容可能会导致较大的浪涌电流。 这会对连接器触点施加应力、并导致输入总线上出现短路电压骤降。 在 µF 系统中、通常可耐受少量电容(例如、10nF 至0.1 μ F)。 当 μF 总线电源馈电感时、通常会在输入端放置一个瞬态电压抑制器(TVS)二极管、并放置一个10nF 至1 μ F 的陶瓷电容器、以将 VCC 引脚旁路至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的回复!

    Kai