This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41615:TPSM41615 SYNC 引脚连接

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023352/tpsm41615-tpsm41615-sync-pin-connection

器件型号:TPSM41615
主题中讨论的其他器件:TPSM41625

适用于 TPSM41625的器件:独立配置

1       SYNC 引脚需要来自外部源的时钟源匹配开关频率要求、还是可以保持断开?

2       引脚17和18是 PGND、它们在 EVM 中未接地、而在数据表中则接地。

         接下来要做什么?

3       个电源模块分别具有 PGND 和 AGND、最后短接在一起。

         如何更好地遵循整个设计的接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您的问题:

    SYNC 引脚可能保持断开状态、RT 引脚上的电阻器将设置器件的开关频率。 如果您选择使用外部时钟同步、数据表建议使用频率为 RT 电阻器设置频率的+/- 20%的外部时钟。

    2.引脚17和18是 PGND 引脚、根据 EVM 原理图、这些引脚应连接到 PGND。 我会将这些引脚连接到 PGND、并验证 EVM 连接。

    3.我建议将 AGND 平面和 PGND 平面分开,并使用0欧姆电阻器或网带将它们连接到单一点。 AGND 是器件控制电路和引脚搭接电阻器的稳定接地基准、PGND 充当器件功率级的噪声电流吸收器。 我建议使用数据表第10节中的布局指南。 您也可以在 E2E 上发布有关该器件的进一步 AGND/PGND 指导的信息。

    此致、

    Alec Biesterfeld