This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:双路和并行输出模式下的 tpsm5d1806同步引脚连接

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023355/tpsm5d1806-tpsm5d1806-sync-pin-connection-in-dual-and-parallel-output-mode

器件型号:TPSM5D1806

 SYNC 引脚需要来自外部源的时钟源匹配开关频率要求、还是可以保持断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在独立配置中、Sync 引脚可保持断开状态。 如果要将器件与外部时钟同步、同步频率必须处于内部振荡器频率的+/-20%范围内。 内部振荡器频率由 mode2引脚上的电阻器设置。

    此致、

    Alec Biesterfeld