This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:设计说明

Guru**** 2510155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020570/bq25895m-design-clarification

器件型号:BQ25895M

我们目前正在设计基于平板电脑的项目。 为此、我们将 bq25895m 用作充电 IC。 USB Type-C 连接器用于充电和数据传输。 bq25895m 是否支持 USB type C 连接器?

在我们的原理图中、USB C 连接器的 D+/D-引脚连接到处理器。 那么、应该为充电 IC (bq25895m)的 D+和 D-引脚提供什么连接。 请检查并告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 BQ25895M 的数据表中、我介绍了器件功能模式-主机模式和默认模式。 数据表中给出了默认模式下的器件可用作无主机的自主充电器。 我们使用的 BQ25895M 充电 IC 仅用于电池充电、数据直接从 USB C 连接器传输到处理器。 那么、我们是否可以提供充电 IC 的 D+和 D-引脚、因为没有连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件 可用于5V 3A 输入 USB Type-C 充电、但充电器无法检测到 Type-C 需要一个 USB 接口。

    BQ25895M 的 D+/D-引脚应连接到 USB Type C D+/D-线路。 如果 D+/D-线路上连接了多个器件、则可以使用 USB 开关。 请参阅 BQ25895M d/s 上的 DSEL 引脚说明

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电 IC BQ25895M 是否无需任何软件即可工作。 当前、我们计划使用此 IC 为电池充电、并从 IC 的 PMID 引脚为 OTG 电缆供电。 根据我们的假设、在默认模式下、充电 IC 在没有任何软件的情况下工作。  

    请告诉我我们的假设是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhitha、

    您无法充电、也无法获得 OTP 输出、它可能是其中之一。 充电器将在没有软件的情况下以默认配置工作。

    此致、

    Wyatt Keller