This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:如果未插入 Vbus 且 Vbat 低于3.5V、BATFET 的状态是什么?

Guru**** 2511305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023043/bq25890h-what-s-the-status-of-batfet-if-no-vbus-plugged-in-and-the-vbat-is-lower-than-3-5v

器件型号:BQ25890H

大家好、

如果未插入 Vbus 且 Vbat 低于3.5V、BATFET 的状态是什么? 打开还是关闭? 在本例中、SYS 输出电压是多少? 谢谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,

    请参阅8.2.2器件在 d/s 上无输入源的情况下从电池上电、如果只有电池存在并且电压高于耗尽阈值(VBAT_DPLZ)、BATFET 将打开并将电池连接到系统。 例如、当仅使用3.5V 电池时、电池支持 VSYS、VSYS 为 VBAT-BATFET 压降。

    谢谢、

    宁。