This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62864:首次启动时通过 I2C 对输出电压进行编程

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023177/tps62864-vout-programed-via-i2c-from-first-startup

器件型号:TPS62864

您好!

我的客户正在考虑使用 TPS62864。
他们希望从首次启动时通过 I2C 对 Vout 进行编程。
但根据数据表、EN 变为高电平之前不允许进行 I2C 访问。

TI 是否具有 TPS62864器件选项、其中控制寄存器位5默认为0?
或者是否有任何方法可以实现他们想要的目标?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    您可以通过 Vset 引脚更改启动电压。  不同的电阻值可以选择不同的启动电压。  通常、处理器具有单个启动电压、然后 I2C 在运行期间接管并调节电压、以优化性能。  你有什么不同的东西吗?

    不可以、我们没有一个器件在 I2C 将其打开之前保持关闭状态。

    您能否通过电子邮件联系我、与客户、应用、输出电流、输出电压以及启动时所需电压的详细信息联系?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您的回答。

    我会建议我的客户使用引脚搭接来获得最接近的 Vout 值。
    如果他们仍然有问题、我将通过电子邮件联系他们。

    此致、

    希拉诺