This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:VLED 是否可以大于 VCC?

Guru**** 2515800 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023060/lp5030-can-vled-be-greater-than-vcc

器件型号:LP5030

您好!  

通过查看绝对最大值表、可以看出 OUTx 引脚上的电压与 VCC 无关、因此可以将 LED 关闭5V (VLED)、将 LP5030的 VCC 关闭3.3V、但我想确认这一点。 这是可以的吗?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您为 VLED 和 VCC 设置的电压值对我来说很好。

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速确认!  

    John