This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:开关节点上升和下降时间

Guru**** 2527090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023222/tps628501-q1-switching-node-rise-and-fall-time

器件型号:TPS628501-Q1

大家好、

所需的开关节点上升/下降时间值

VIN=3.3V VOUT=1.2V FSW=1.8MHz

谢谢  

Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    可以从 EVM 轻松捕获该值。 您能否提供更多详细信息、说明您为什么需要此值?   如果您想计算此工作条件下的功率耗散、我建议使用 Webench 模型。

    它将帮助您提供有关运行条件的所有详细信息。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    我正在计算内部 MOSFET 引起的开关损耗、因此我需要这些值进行计算。

    未显示 Webench 内部 MOSFET 损耗。

    请将上述条件的值发送给我们。

    在 EVM 中找不到任何与上升时间相关的值。(文档参考:TPS628502EVM-092用户指南)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    Webench 将帮助计算包括开关损耗在内的总功率耗散。 我参考测量 EVM 波形进行评估。

    上升/下降时间的预期值为7-9ns。

    此致、

    Tanvee