This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:TPS54302输出电压 SW (20ns 瞬态)

Guru**** 2533720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023195/tps54302-tps54302-output-voltage-sw-20-ns-transient

器件型号:TPS54302

您好的支持团队、

关于 TPS54302、我想知道以下问题:

绝对最大额定值的 TPS54302输出电压 SW (20ns 瞬态值)为-5V~30V。

  我的客户测得 SW 信号介于-5V 和30V 之间、但时间超过20ns。 是否存在风险?

2、绝对最大额定值的输出电压 SW (20ns 瞬态值)为-5V~30V。
  您能告诉我如何理解该参数吗?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki-San、

    1.能否提供 SW 波形并放大? 请帮助检查 SW 的最小电压。

    2.这意味着20ns 瞬态电压源如果提供的电压低于-5V、可能会损坏 MOSFET。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia

    感谢您的善意回复!

    SW 波形已上传。

    最小电压为-1.4V。

    从-1.4V 到-0.3V 的反向过冲时间超过20ns。

    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki-San、

    这是正常操作、不会损坏部件。 该电压是 由输出电感器在开关运行期间驱动电流通过 MOSFET 体二极管引起 的、这是以可控、可预测和易懂的方式实现的。

    要正确测量 SW 节点处的电压、建议使用低电感探针。 (只需从探头尖端取下帽子、然后在探头套管周围缠绕一根导线以进行接地连接。 这通过缩短接地回路的长度来最大限度地减小电感。)

    如果您有兴趣、下面将显示说明。

    为确保电路正常运行、一次只能打开一个 MOSFET。 为了防止两个 MOSFET 同时导通、一个 MOSFET 的关断和另一个 MOSFET 的导通之间需要短延迟。 MOSFET 的非理想行为及其相关的上升和下降时间进一步强化了对这种延迟的需求、以确保一个 MOSFET 在另一个 MOSFET 开始导通前完全关断。

    该延迟会导致两个 MOSFET 必须关断的短时间。 一个 MOSEFT 的关断和另一个 MOSEFT 的导通之间的这段时间称为死区时间。 在死区时间内、电感电流必须继续沿相同方向以相同的幅度流动、因为电感电流不能瞬时变化。 电感电流正向流动的唯一路径是通过负载和输出电容器流经低侧 MOSFET 体二极管。 这将完成电流环路并导致体二极管上出现压降。 同步 FET 体二极管上的死区时间和由此产生的压降对于降压转换器的运行是必需的、并且不会损坏 IC、因为电流由电感器提供、并且是转换器基本工作原理的结果。

    BRS

    卢西亚