This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们必须检查降压/升压、发现运行模式下的电流消耗为5.7mA。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022874/we-have-to-checked-buck-boost-found-current-consumption-in-operating-mode-is-getting-5-7ma

我们已分别检查  负载连接情况下的降压/升压(TPS63001DRCR)。   www.ti.com/.../tps63001.pdf
1.1当 I/p 电源从3.0V 到3.5V 时,发现运行模式下的电流消耗为5.7mA。
1.1您能告诉我们运行模式下的实际电流消耗是多少

我们已分别检查了未连接负载时的降压/升压。
1.1当 I/p 电源从3.0V 到3.5V 时,我们发现运行模式下的电流消耗为5.7mA。
1.2您能告诉我们运行模式下的实际电流消耗是多少。


引脚说明
FB 和 Vout 短接
GND 至 GND
VINA 通过100欧姆的电池供电
通过1M 与 Vina 进行 PS/同步
EN 1M 到 Vina
来自电池的输入电压
L1和 L2之间的电流为2.2 μ H
PGND 与 GND
Vout 至 laod -但在测量时没有负载

Vina 为0.1uF
输出电压为2*10uF
VIN 为22uF 和150uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Naveen、

     为什么在有负载或无负载时消耗电流相同、这种描述是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的错误。 是的、上面描述的错误。

    我们已分别检查了   未连接负载时的降压/升压(TPS63001DRCR)。  www.ti.com/.../tps63001.pdf
    1.1.当 I/p 电源从3.0V 到3.5V 时,我们发现运行模式下的电流消耗为5.7mA。
    1.2.您能告诉我们在运行模式下的实际电流消耗是多少。


    引脚说明
    FB 和 Vout 短接
    GND 至 GND
    VINA 通过100欧姆的电池供电
    通过1M 与 Vina 进行 PS/同步
    EN 1M 到 Vina
    来自电池的输入电压
    L1和 L2之间的电流为2.2 μ H
    PGND 与 GND
    Vout 至 laod -但在测量时没有负载

    Vina 为0.1uF
    输出电压为2*10uF
    VIN 为22uF 和150uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Naveen、

       不用客气。  

       如数据表所示、静态电流为50uA、远小于5.7mA、您是否使用 了万用表或其他器件?

        

       BTW、您的设计非常奇怪、您能否向我展示应用和详细原理图?

    此致

    TAO