This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:Linux 引导日志 ldo1:由稳压器虚拟提供

Guru**** 1830550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911, TPS65910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022997/tps65911-linux-boot-logs-ldo1-supplied-by-regulator-dummy

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件: TPS65910

我们使用 TPS65911作为基于 IMX6UL 的电路板的 PMIC。

我最近从 Linux 内核4.1.15迁移到5.4.3、并注意到以下是 TPS65911的日志。

     [0.433482] tps65910 3-002D:无中断支持、无内核 IRQ
     [0.483777] vrtc:由稳压器仿真提供
     [0.544022] VIO:由稳压器虚拟供电
     [0.594240] vdd1:由稳压器仿真提供
     [0.664522] vdd2:由稳压器仿真提供
     [0.784895] random:快速初始化完成
     [0.795051] ldo1:由稳压器仿真提供
     [0.845247] ldo2:由稳压器仿真提供
     [0.895455] ldo3:由稳压器仿真提供
     [0.945661] ldo4:由稳压器虚拟供电
     [1.005929] ldo5:由稳压器虚拟供电
     [1.066188] ldo6:由稳压器虚拟供电
     [1.126521] ldo7:由稳压器虚拟供电
     [1.186655] ldo8:由稳压器仿真提供

是否有人可以告诉我此日志是否表明设备树存在问题?

我的设备树:

i2c4{(&I)
时钟频率=<100000 >;
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&pinctrl_i2c4>;
状态="正常";


PMIC:PMIC@2D{
兼容="ti、tps65911";
reg =<0x2D>;

调节器{
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;

/LDO1:未使用
// LDO2:未使用
// LDO3:未使用

// SNV 电源
ldo4_reg:ldo4{
电脑控制器名称="vp3v_snvs";
稳压器最小微伏=<3000000>;
稳压器最大值微伏=<3000000>;
稳压器常开;
};

// Vdd_high_in
ldo5_reg:ldo5{
电脑控制器名称="vp2v8_high_in";
稳压器最小微伏=<2800000>;
稳压器最大值微伏=<2800000>;
稳压器常开;
};

//+V3.3_CSI
ldo6_reg:ldo6{
电脑控制器名称="vp3v3_nvcc_ci";
稳压器最小微伏=<3300000>;
稳压器最大值微伏=<3300000>;
稳压器常开;
};

//+V3.3
ldo7_reg:ldo7{
稳压器名称="+3V3";
微伏=<3300000>;
稳压器最小微伏=<3135000>;
稳压器最大值微伏=<3465000>;
稳压器常开;
};

// PHY Vcc
ldo8_reg:ldo8{
电脑控制器名称="vp3v3_fphy";
稳压器最小微伏=<3300000>;
稳压器最大值微伏=<3300000>;
稳压器常开;
};
};
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajac、

     您能否测量每个电源轨以检查它是否是因为 PMIC 未开启? 或者、与 TI 处理器团队开始一个线程、寻求他们的帮助?  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我知道 PMIC 已打开、因为所有消费模块都正常工作。

    除了上述日志之外、我没有发现任何其他功能问题。

    我想了解有关日志的原因。

    您能否指出与 TI 处理器团队一起开始线程的过程>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajac、

     我将把这个主题重新分配给 TI 处理器团队。   

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajac、

      很抱歉、我给出了错误的方向。 IMX6UL 不是 TI 处理器;而是 NXP 处理器。 名为  VVDN 的公司(网站是 :https://www.vvdntech.com/en-us/)使用我们的 PMIC 和 NXP 处理器设计和构建了一些应用板。 您可能需要向他们寻求帮助。  

     同样、很抱歉、由于我缺乏 Linux 编码知识、因此无法为您提供帮助。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Phil 的快速回答!

    我怀疑设备树文件有一些问题、可能需要对内核5.4.3进行调整。

    尝试找出答案。