This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:失调电压问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021108/ucc24624-roffset-question

器件型号:UCC24624

条件:TI UCC24624 EVM
修改点:更新了 MOSFET
电源条件:VO (MAX) 23.5V/ IO (MAX) 11.2A

原始波形如下所示、我可以看到关闭时序使体二极管损耗更大。
然后、我的客户调整了 Roffset 值(VSS 终端)。 通过改变 Roffset 值、它提高了效率。

我可以理解关闭是因为提前计时、但请告诉我为什么2个中的1个关闭时间更早?
另一个问题是将 VSS 端子电阻增大到过高会产生什么副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hironori

    我不清楚你的问题。

     Ω 电阻器 Roffset 专为编程关断阈值 VTHOFF 而设计、可实现最佳效率性能、建议外部失调电阻器值小于212 μ F。

    如果 Roffset 过大、关断阈值较高、则可能会有负电流流经 SR MOSFET、这会导致 SR MOSFET 从漏极到源极的电压应力。

    因此、SR 需要注意两点:

    SR MOSFET 的热性能和效率  

    2. 从 SR MOSFET 漏极到源极的电压应力。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1)请告诉我快速栅极关断计时→缓慢关断计时、但在增大负载电流时会交替的机制。


    如果栅极关断时序始终快速、寄生电感会导致高漏源电压
    我可以看到 Vthgoff 电压快速上升和下降。

    您可以看到、您可以调节 VSS 端子上的电阻以升高 Vthgoff。
    我不知道在快到慢到慢关闭时间之间交替的机制。


    Q2)

    当漏极电流下降时、栅极电压会降低以保持 Vthreg 电压。
    在调整 VSS 引脚时、是否正确地认识到 Vthreg 电压不会改变、而只会改变 Vthgooff?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:UCC24624具有比例栅极功能、当 SR 电流接近0V 时、栅极电压可以降低、然后关断速度快。

    在 UCC24624中、比例栅极驱动器在 SR 导通时间的前半部分被禁用、具体取决于前一个周期的 SR 导通时间。 因此、栅极驱动电压仅在 SR 电流下降沿期间降低、这有助于保持低导通损耗。 如果 SR 压降在前一个周期导通时间的90%内未达到比例栅极驱动阈值 VTHPGD_LO、则强制栅极驱动电压降低。 比例栅极驱动器现在尝试将 VDS 调节至–100mV (VTHPGD_HI)。 这进一步确保了高 di/dt 条件下的快速关断速度。

    Q2:是的、Vthreg 不随不同的 Roffset 而变化

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云生、您能在下面更清楚地解释一下吗?  使用一些方框图/手写波形? 我无法理解它的细节。

    ---- 报价---

    。 如果 SR 压降在前一个周期导通时间的90%内未达到比例栅极驱动阈值 VTHPGD_LO、则强制栅极驱动电压降低。 比例栅极驱动器现在尝试将 VDS 调节至–100mV (VTHPGD_HI)。 这进一步确保了高 di/dt 条件下的快速关断速度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hironori

    我将关闭此 E2E、因为我通过 WebEx 回答了您的问题。

    云生